主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000-GANG
大家好、
下面是一个有关使用 Uniflash 和 C2000-Gang 对器件进行编程的问题。
我的客户正在对具有 DCSM OTP 的 F280025进行编程、但在我们尝试使用 Uniflash 或 C2000-GANG 进行编程之前器件已解锁。 这是通过从主机处理器接收命令来实现的、因此操作员将无法访问 CSM 密码。
在 Uniflash 和 C2000-GANG 上、报告的错误无法解锁器件。 因此、我假设 C2000-GANG 和 Uniflash 可能尝试使用默认 CSM 密钥解锁器件、或者发生复位时导致器件再次锁定。
是否有可能阻止 C2000-GANG 和 Uniflash 执行解锁?
附加我们从 Uniflash 和 C2000-GANG 工具获得的错误信息。
此致、
Brian