This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TIDM1000平衡电压环路问题(大 THD)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060473/tms320f280049-tidm1000-balance-voltage-loop-question-large-thd

器件型号:TMS320F280049

大家好、

BUILD2-3中系统的当前 THD 已经正常。 但是,当进行 Build4实验时,即断开总线电压中点和中性点后,电流的 THD 会突然增加,并且无法通过调整参数来降低。BUILD2和 Build4s 的电流波显示在附件中。 你有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    让我们离线讨论它、因为我们已经有一个线程在进行中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、谢谢!