This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法找到 SYS/BIOS RTOS 示例或将其导入工作区

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060092/tms320f28388d-unable-to-find-or-import-sys-bios-rtos-examples-to-workspace

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

大家好、

我正在使用 CCS V10.4.0.00006、下载并安装了 SYS/BIOS v"BIOS_6_83_00_18"。

我尝试对这一点进行了一些 googleing、然后按照以下相关链接操作:

https://www.ti.com/lit/ug/spruhu3d/spruhu3d.pdf?ts=1638874489976&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但它没有帮助我解决我的问题。

另请访问以下链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/825714/rtos-tms320f28388d-tms320f28388d-ti-rtos-support

下面是 New > Project Creation 选项卡的屏幕截图。

如果您能引导我完成导入或 SYS/BIOS 项目创建、那将会很有帮助。

提前感谢。

此致、

Pranay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、  

    我们的中小型企业在这方面已不在办公室内, 她将於 十二月十五日 返回时作出更详细的回应。  不过、在平均时间内、您可以查看这份标题为: Migrating a DSP/BIOS 5 Application to SYS/BIOS 6 的应用报告、看看它是否对您有所帮助。  它不会直接解决您的问题、但它引用了一个您可以下载的 zip 文件、并且可能有一些示例会有所帮助。   

    此致、

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    感谢您的回复、

    我已经浏览过该文档、但无法在我的 CCS 中获取任何上述配置、我还尝试访问了文档"www-s.ti.com/.../spraas7.zip"中建议的示例链接。它为我提供了一个错误、提示未找到链接服务器。 请就此向我们提供帮助。

    我们的要求是具有具有以太网堆栈 i2c、SPI 和几个 GPIO 以及 CAN 端口 RTOS 的 IC。 如果 TMS320F28388D 不支持 RTOS、请建议使用替代控制器。

    谢谢、此致、

    Pranay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Pranay。。我也注意到了这一点、没想到会这样。  需要使用以下链接更正应用报告: https://www.ti.com/lit/zip/spraas7。   tenor 支持 SYSBIOS。  如上所述、我们的域专家不在办公室、她将在下周中到末跟进您。 谢谢、Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我能够导入 SYS/BIOS 示例并创建最少的项目、但在尝试以调试模式运行时遇到困难。

    是否有人可以尝试解决以下主题中的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064536/tms320f28388d-unable-to-run-f28388d-control-card-in-debug-mode

    如果我能够获得任何帮助、以便我能够继续发展、那将会很有帮助。

    谢谢、此致、

    Pranay.、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay、看起来您对您在上述回复中询问的另一个主题有一些指导。  请告诉我们是否可以结束该主题。  谢谢、Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    我已回复了您的另一个主题。 我将关闭此主题、现在我们将解决您的调试问题。

    惠特尼