Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
大家好、
我正在使用 CCS V10.4.0.00006、下载并安装了 SYS/BIOS v"BIOS_6_83_00_18"。
我尝试对这一点进行了一些 googleing、然后按照以下相关链接操作:
但它没有帮助我解决我的问题。
下面是 New > Project Creation 选项卡的屏幕截图。

如果您能引导我完成导入或 SYS/BIOS 项目创建、那将会很有帮助。
提前感谢。
此致、
Pranay。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在使用 CCS V10.4.0.00006、下载并安装了 SYS/BIOS v"BIOS_6_83_00_18"。
我尝试对这一点进行了一些 googleing、然后按照以下相关链接操作:
但它没有帮助我解决我的问题。
下面是 New > Project Creation 选项卡的屏幕截图。

如果您能引导我完成导入或 SYS/BIOS 项目创建、那将会很有帮助。
提前感谢。
此致、
Pranay。
您好 Pranay、
我们的中小型企业在这方面已不在办公室内, 她将於 十二月十五日 返回时作出更详细的回应。 不过、在平均时间内、您可以查看这份标题为: Migrating a DSP/BIOS 5 Application to SYS/BIOS 6 的应用报告、看看它是否对您有所帮助。 它不会直接解决您的问题、但它引用了一个您可以下载的 zip 文件、并且可能有一些示例会有所帮助。
此致、
Krishna
您好、Krishna、
感谢您的回复、
我已经浏览过该文档、但无法在我的 CCS 中获取任何上述配置、我还尝试访问了文档"www-s.ti.com/.../spraas7.zip"中建议的示例链接。它为我提供了一个错误、提示未找到链接服务器。 请就此向我们提供帮助。
我们的要求是具有具有以太网堆栈 i2c、SPI 和几个 GPIO 以及 CAN 端口 RTOS 的 IC。 如果 TMS320F28388D 不支持 RTOS、请建议使用替代控制器。
谢谢、此致、
Pranay
抱歉 Pranay。。我也注意到了这一点、没想到会这样。 需要使用以下链接更正应用报告: https://www.ti.com/lit/zip/spraas7。 tenor 支持 SYSBIOS。 如上所述、我们的域专家不在办公室、她将在下周中到末跟进您。 谢谢、Krishna
您好、Krishna、
我能够导入 SYS/BIOS 示例并创建最少的项目、但在尝试以调试模式运行时遇到困难。
是否有人可以尝试解决以下主题中的问题:
如果我能够获得任何帮助、以便我能够继续发展、那将会很有帮助。
谢谢、此致、
Pranay.、