This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:我们是否有关于 LLC 的 EERD/C2K、PWM 开关频率是500K?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060454/tms320f280037c-do-we-have-eerd-c2k-about-llc-which-the-pwm-switching-frequency-500k

器件型号:TMS320F280037C
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02002PMP22650

各位专家:

   我们是否有适用于 LLC 的高频参考设计? 客户希望开关频率达到500K?
   尤其是对于 F28004X 和 F28003x 应用、我们是否有任何相关资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 ePWM 绝对能够提供500k 的频率。 让我看看我们是否有任何参考资料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍 兴、您好!

    我们有一个 CLLLC 设计、即 TIDM-02002。 开关频率可高达700kHz。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们还有更强大的方案 PMP22650。

    非常感谢您的工作!