主题中讨论的其他器件:Energia
大家好。
这里是否有 Energia 版本17 (Energia 0101E0017-windows.zip)文件? 我尝试在 https://energia.nu/download/的链接上下载该文件 、但它不起作用。 我想将其用于具有 C2000的 LaunchXL f28069M。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
这里是否有 Energia 版本17 (Energia 0101E0017-windows.zip)文件? 我尝试在 https://energia.nu/download/的链接上下载该文件 、但它不起作用。 我想将其用于具有 C2000的 LaunchXL f28069M。
提前感谢。
您好、MatthewRate
我已经尝试过 v18、但它不能正常工作。 我认为 C2000还不支持 Energia 18、因为我在 板管理器中看不到它。 我正在寻找较低版本、因为 以前有人成功了(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/545644/energia-with-c2000-fx20287-windows-10/1990916?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=energia%2520c2000#1990916)。我已经在 v18中尝试过该教程、但它不起作用。
我从这些链接中找到了相关信息:
https://energia.nu/pinmaps/launchxl-f28027f/
它说、它目前仅支持高达 Energia 17的电流。
此致、
23219343F
我在内部与一些人交谈过、您最好在外部论坛 https://forum.43oh.com/forum/122-energia-c2000/上发布您的请求 我们在 TI 内部没有这些封装。
最棒的
Matthew