This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:购买该器件后无法连接到 CCS

Guru**** 2582455 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059537/tmdshvmtrpfckit-this-device-can-not-be-connected-to-ccs-after-being-bought

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

购买后、此器件无法连接到 CCS、控制卡没问题、也就是说、我可以连接 R5版本、但我刚才购买的 R1.1版本是错误的!! 我希望您能快速为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款非常成熟的 EVM、未报告此类问题。 请查看用户指南并确保跳线设置正确。 请首先查看用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告太多了、我无法连接这么多的报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506937" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059537/tmdshvmtrpfckit-the-device-cand-not be connect-to ccs-tbee-fer-bey-by-by-by-bower-ccs]] controlCARD 不是问题[/quot]

    您的意思是"控制卡没有问题"? 但您说"此器件无法连接到 CCS"?

    您是否可以租赁详细描述您的问题? 如何将 controlCARD 连接到高电压套件并使用 CCS? 您是否检查控制卡的电源是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 CCS 错误、我不知道如何处理,I Operate 根据许多报告。 控制卡28035没有问题、但我将其放在 R5版本的套件上并对其进行了测试,然而、新购买的 R1.1版本连接到 CCS 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 F28035控制卡? 您正在使用哪种 JTAG 仿真器? 控制卡上? 还是在高压套件板上?

    如果您在 高电压套件板上使用 JTAG 仿真器、是否组装 J9跳线?

    请发布一些图片以显示您的连接、以帮助我们了解您的问题。

    您可以查看以下链接以检查仿真器连接是否正确。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是28035PNTG4A 控制面板、在高压套件上进行了测试。 连接如图所示。 填充仅用于将黑色部分插入两个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以说中文吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试按照上面提到的链接检查 JTAG 仿真器?  有两个版本的 F28035控制卡。 一个具有板载隔离 JTAG 仿真器、另一个需要使用高电压套件板载仿真器进行连接。  您正在使用哪种 controlCARD 和 JTAG 仿真器?  

    您是否查看了 controlSUITE 中下面的文件夹中的用户指南? 并按照指南连接板。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    您可以将问题发布到中国 E2E 论坛、以获取中文本地支持。

    https://e2echina.ti.com/