This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:连接至目标时出错

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060513/tms320f28033-error-connecting-to-the-target

器件型号:TMS320F28033
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-U

在 UniFlash 中配置 TMS320F28033时出现问题

我在对 TMS320F28033进行编程时遇到了一些问题、调试器是德州仪器 XDS2xx USB 调试探针。
在 UniFlash 中、错误消息为: 
[错误] C28xx:连接到目标时出错:(错误-180 @ 0x0)控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真包9.5.0.00141)。

我使用的是 Uniflash 7.0.0

我认为这意味着 TVREF 引脚未看到3.3V 电压。 但我确信3.3V 电压是提供给调试器的引脚5、即 TVRef。
它以 DSP 3.3V 的同一接地端为基准。

如果有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢!
Kedao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedao、

    在为器件供电之前、我会尝试将器件置于等待引导模式(如下所示)、然后查看这是否修复了连接。  此器件上的代码安全模块可以阻止 JTAG 访问、并将提供与上述类似的错误。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回复!

    据我所知 、代码安全模块未启用。 但我将进行仔细检查以确保。

    您是否知道 还有其他可能吗?

    谢谢、

    Kedao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以共享原理图、至少是电源和复位部分?  我还会验证3.3V 是否处于数据表最小2.97V 的限制范围内。  如果该电源轨超出规格太大、则有一些板载电压监控功能可将器件置于复位状态。

    即使在新器件上、如果代码从安全区域执行并且密码的虚拟读取尚未完成、则 CSM 也不会被编程、那么存储器仍然是安全的; 因此、需要使用等待引导来处理这一问题。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们从 TI 订购了一个相同的调试器(TMDSEMU200-U)。 它可以顺利地对微控制器进行编程。 我认为问题出在我们使用的前一个调试器上。

    非常感谢您的帮助!

    Kedao