This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:电流重构的示例代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, TMS320F280041C, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060629/tms320f280041c-example-code-for-current-reconstruction

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:DRV8353LAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE

大家好、

我们将了解 在电机控制应用中使用 TMS320F280041C 和 DRV8353。 我们是否有关于使用3个分流器捕获和重构相电流的过程的任何示例代码或应用手册?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载下面的链接并将其安装到您的 PC 上。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    您可以在如下文件夹中找到适用于具有 BOOSTXL-DRV8320RS 的 LaunchXL-F280049C 的 InstaSPIN-FOC 示例实验。 这些实验在低侧使用3分流器进行电机控制、并且可以针对 DRV8353实施这些实验。 您只需根据 DRV8353硬件板更改 hal.c 和 hal.h 中的 ADC 和 GPIO 配置代码、即 user.h 中的硬件参数。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x