This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:28034与28035的差异和 CPU 原理图审阅

Guru**** 2913650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034, TMS320F28035, TMS320F28015, TMDSDOCK28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059711/tms320f28035-28034-vs-28035-differences-and-cpu-schematic-review

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F28034TMS320F28015TMDSDOCK28035

您好!

1. 您能否告知 TMS320F28034和 TMS320F28035之间的差异?  此外、它们的引脚和封装是否兼容?   

2. 您能否查看所附的 CPU 原理图、并告知所有电源、GND、JTAG 和连接线是否看起来都正确?

如果您有任何疑问、请告诉我。  我期待您的答复。

谢谢、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506995" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059711/tms320f28035-vs-28035-differences and -cpu-Schematic review。]1.  您能否告知 TMS320F28034和 TMS320F28035之间的差异?

    CLA 的存在/不存在。 请参阅 www.ti.com/lit/sprs584中的表5-1

    [引用 userid="506995" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1059711/tms320f28035-vs-28034-vs-28035-differences and -cpu-Schematic -review?]它们的引脚和封装是否兼容?   [/报价]

    它们采用相似的封装、对于给定的封装、它们都是引脚兼容的。 同样、请参阅表5-1。

    [引用 userid="506995" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059711/tms320f28035-vs-28035-differences and -cpu-Schematic -review’]2.  您能否查看所附的 CPU 原理图、并告知所有电源、GND、JTAG 和连接线路是否看起来都正确?

    您可能需要考虑-XRS 引脚上的 R-C 电路、而不仅仅是 R。您还可能需要考虑降低-TRST 引脚的电阻器。 数据表建议为2.2K。 如果您的 JTAG 调试探针可以使用它、您可以尝试降低电压。 TRST 引脚上的过量噪声会使器件在运行期间进入某种未知状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢你的答复。  

    我以前使用过 TMS320F28015、我不记得那个具有 CLA 的器件。  您能确认28015没有 CLA 吗?  

    向-XRS 引脚添加 RC 是一个好主意。  如果需要帮助防止上电时出现毛刺脉冲、这是否有助于将-XRS 引脚保持在较长时间的低电平?

    谢谢、我将降低 TRST 引脚上的电阻器。

    谢谢、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506995" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1059711/tms320f28035-vs-28034-vs-28035-differences and -cpu-Schematical-reerview/3920160#3920160"]您是否可以确认报价单中没有 CLA?]

    它不是。

    [引用 userid="506995" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1059711/tms320f28035-vs-28034-vs-28035-differences and -cpu-Schematical-review /3920160#3920160"]如果需要更长的引脚电源电压、是否有助于使-XRS 保持较低电压?]

    它会对此提供帮助。 请注意、上电期间的复位持续时间由上电复位 (POR)电路决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    1.您能否推荐为 TMS320F28034PNT 提供隔离的14引脚 JTAG 调试器/仿真器?

    2.您能否推荐 TMS320F28034PNT 的评估板/套件?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506995" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1059711/tms320f28035-vs-28034-vs-28035-differences and -cpu-Schematical-review /3923070#3923070"]1. 您能否推荐一个为 TMS320F28034PNT 提供隔离的14引脚 JTAG 调试器/仿真器?[/quot]

    请检查以下隔离式 JTAG 调试探针资源(我们不再将其称为“仿真器”):  

    https://www.mouser.com/datasheet/2/190/jet_c2000-1913.pdf

    https://www.blackhawk-dsp.com/store/ 

    遗憾的是、制作隔离式 JTAG 探头的公司 Spectrum Digital 最近已退出业务。 但是、您仍可以在线购买他们的探头。 您可能需要查看的另一个选项是 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO

    [引用 userid="506995" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1059711/tms320f28035-vs-28034-vs-28035-differences and -cpu-Schematical-review /3923070#3923070"]2. 您能否推荐 TMS320F28034PNT 的评估板/套件?[/引述]

     

    https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28035

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、


    这很有帮助、谢谢。  希望能找到调试探针、希望链接能为我指明正确的方向。  TMDSDOCK28035看起来不错、它插入了什么?  我认为我需要同时订购这两款产品?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSDOCK28035 包括 controlCARD集线站。 请查看订购页面中的第4张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    您能否确认 TMS320F28034被推荐用于新设计并将继续受到支持、制造和提供?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TMS320F2803x 系列将继续大批量生产。 这是我们最畅销的器件之一、预计工业和汽车领域的需求将会持续很长时间。