This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:Concerto F28M36无法访问 DAP 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059671/f28m36p63c2-concerto-f28m36-unable-to-access-the-dap-problem

器件型号:F28M36P63C2

您好!

我们使用具有 Concerto F28M36P63C2和 XDS200 USB 调试器的定制板。

在使用我们的定制工具执行闪存编程过程后、我们无法再连接到 M3内核、CCS 将显示以下消息

我们尝试通过设置 EMU0 = 0和 EMU1 = 1将器件置于"等待重置"模式、但仍然无法连接到 M3内核。

此外、我们尝试了论坛上的所有建议、但没有成功(例如连接到 IcePick、然后重置器件)。

是否有任何解决方案可以解决这个问题?

此致、

Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于连接到 M3内核、但当我尝试使用工具->片上闪存解锁或擦除闪存时、会显示以下消息

    "目标未连接或不支持当前闪存操作。"

    请提供任何帮助。

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、

    当您对闪存进行编程时、您是否还对 DCSM 密码的值进行了编程、从而实现了安全性。  您能否提供有关连接工作所需步骤的更多详细信息?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    复位后、我通过使用 EMU0 = 0和 EMU1 = 1将器件置于 WIR 中、并连接到 M3内核、如下所示。

    DCSM 密码的值错误、我正在尝试解锁和擦除闪存、执行以下操作:

    在片上闪存对话框中、我按下解锁按钮

    并显示以下消息。

    有时控制台中会出现以下消息

    最后一个

    目标断开连接。

    此致、

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、

    很抱歉、这里的延迟、我将尝试获取更多有关我们端如何在此器件上实现 DCSM 的信息。  如果密码不是0xFFFFFFFF (已擦除)且未知、则器件通常被视为永久锁定且必须更换。  有时、如果程序操作中断或在此操作期间发生电源故障、则可能会发生这种情况。

    但是、我认为在该器件上、除非您在进行上述操作时对密码进行编程、否则这种情况不会很可能发生。  您是否了解这种情况是否会发生?

    WIR 将阻止代码开始其正常操作、默认情况下、代码引导至闪存。  由于闪存是安全区的一部分、如果代码在这个区域并且器件被锁定、仿真连接将终止。  因此、虽然 WIR 允许我们进行连接、但我们仍然必须解锁器件。

    最棒的

    Matthew