This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:IQMath 手册示例问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059592/tms320f28027-iqmath-manual-example-issue

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

IQmath 库中的一个示例:使用 IQmath 时引用虚拟浮点引擎:

示例1:以 IQmath 方式实现方程式
浮点公式:Y=M*1.26+2.345
IQMath 公式(类型1):y =_IQmpy (M、_IQ (1.26))+_IQ (2.345)
IQMath 公式(类型2):y =_IQ23mpy (M、_IQ23 (1.26))+_IQ23 (2.345)

客户对 使用_IQmpy 函数时感到困惑,为什么宏定义 M 剂量不写入 _IQmpy (_IQ (M)、_IQ (1.26)) ?

以及如何实现_IQdiv (A、B)? 客户猜测(A/B)<< GLOBAL_Q 是否可以提供详细的流程?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    您可以选择任何 IQ 乘法变体:

    _IQmpyI32int (_IQ A、长 B)

    _IQNmpyI32int (_IQN A、长整型 B)

    _IQmpy (_IQ A、_IQ B)。

    根据您选择的参数、您可以相应地传递参数。 请参阅中的文档 \libraries\math\IQmath\c28\docs

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/10592/tms320f28027-IQMath-manual-example-issue"]以及如何实现_IQdiv (A、B)? 客户猜测(A/B)<< GLOBAL_Q 是否可以提供详细的流程?

    是的、它将两个长整型数值相除、并以 IQN 格式返回结果。 我们不会发布 IQ 库函数的源代码。 他特别想知道什么?

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    感谢您的支持!

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/10592/tms320f28027-IQMath-manual-example-issue"]示例1:以 IQmath 方式实现公式
    浮点公式:Y=M*1.26+2.345
    IQMath 公式(类型1):y =_IQmpy (M、_IQ (1.26))+_IQ (2.345)
    IQMath 公式(类型2):y =_IQ23mpy (M、_IQ23 (1.26))+_IQ23 (2.345)

    我是否可以知道对此问题是否有任何反馈?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    如果 M 为 float、则应在参数中使用_IQ (M)来转换为 IQ 格式。 同样、无需使用_IQ()

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    感谢您的答复、此问题已得到解决。 我们可以回到另一个有关 PWM 周期值的问题吗? 客户希望了解更多有关该值的信息、

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    请为 PWM 启动另一个线程。 如果对 IQMath 没有进一步说明、我将关闭此线程。

    -Shantanu