This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何将 TI FlashAPI 与使用 COFF 输出格式的应用集成?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060631/tms320f28388d-how-can-i-integrate-the-ti-flashapi-with-my-application-that-uses-the-coff-output-format

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在处理一个使用 COFF 输出格式的新项目。 我需要使用 TI 闪存 API。 TI 闪存 API 目前作为使用 EABI 输出格式的编译库提供。

改用 EABI 输出格式不是一个选项、因为存在使用 EABI 不再支持的可重定位表达式功能的现有代码。 我们是否有办法以我们可以使用的格式访问 TI 闪存 API? 使用 COFF 格式编译的库或我们可以构建的源代码? 或者、是否有方法使用 EABI 格式转换库以使用 COFF 格式? 我很喜欢它是否像更新旧代码那样简单、但在这种情况下、这会花费太长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    库的 COFF 版本在版本中提供:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/库/flash_api/f2838x/C28x/lib/F2838x_C28x_FlashAPI_FPU32_COFF.lib

    您是否已经尝试过此操作?