This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375的16位采样

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060148/tms320f28375s-16-bit-sampling-of-tms320f28375

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

有人问我几个 有关 TMS320F28375的问题、您能帮我解决这些问题吗?  

您是否会帮助审查这些问题并提供建议?

 

  1. 28375 16位 ADC 采样是否必须在差分模式下运行?
  2. 除了在28375的16位 ADC 采样软件中修改 AdcSetMode()的参数之外,还需要修改什么?
  3. 您能否提供 F28375 16位 ADC 采样演示(软件和硬件设置)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我需要与其他一些人进行仔细检查、但我认为我们允许在16位模式下进行 SE 采样。  由于差分输入有助于降低的本底噪声增加、因此交流性能(SINAD 等)和总体线性度会有所降低。

    只需修改 SetMode

    对于#3、我认为您应该能够在 C2000Ware 中获取现有的16位示例并更改 SetMode、但我将看到我们是否可以共享任何内容。

    我将用更多信息回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    与一些人交谈后、该器件上的16位 SE 不受官方支持/测试。  它在 F28388D 器件上受支持/测试; 性能将与我们在该器件 DS 中提供的性能略有相似、但 F2837x 器件上16位 SE 的器件校准中不存在一些偏移校正、这将导致 F2837x 上的偏移误差更大。

    最棒的

    Matthew