主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我在 TMS320F28377D 中使用闪存程序的功能,擦除闪存成功,但无法重写闪存。 使用 Fapi_issueProgrammingCommand 和 Fapi_doVerify 的 API 函数以及 Fapi_issueProgrammingCommand 返回0 Fapi_doVerify reyurn 501。 我会在 consult 中复制该代码。但是它不起作用。 吹气是我的代码。 我找不到为什么它不起作用。
对于(i=0、u32Index = u32_BlockAddr;
(i < u16BlockSize8WordsSize)
&&(st_FlashVariable.oReturnCheck = Fapi_Status_Success)
&&(st_FlashVariable.oReturnVerifyCheck = Fapi_Status_Success);
i++、u32Index+= 8)
{
for (j=0;j<8;j++)
{
FlashBuffer8Words[j]= FlashBuffer[i*8+j];
}
ST_FlashVariable.oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand (((UINT32 *) u32Index、
FlashBuffer8Words、
8、
0、
0、
Fapi_AutoEccGeneration);
Fapi_CheckFsmForReady();
ST_FlashVariable.oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();
ST_FlashVariable.oReturnVerifyCheck = Fapi_doVerify (((UINT32 *) u32Index、
4、
u32FlashBuffer8Words、
st_FlashVariable.oFlashStatusWord);