This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对多核 C2000进行编程时锁定

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060533/tms320f28379d-lockup-when-programming-multi-core-c2000

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我有一个应用程序在 F28379D 上同时使用两个 C28xx 内核。 我创建了一个调试配置来对两个内核上的闪存进行编程-将 CPU1指向一个工程、将 CPU2指向另一个工程。 对电路板进行编程时、首先刷写 CPU1、然后刷写 CPU2。 对 CPU2进行编程后、处理器锁定、需要 POR。 如果先手动对 CPU2进行编程、然后对 CPU1进行编程、则其工作正常。 有人知道这方面的工作吗?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否使用 C2000Ware 或 SDK 中的示例? 此外、当 CPU2锁定时、您能告诉我您在 CCS 中看到了什么错误吗?

    谢谢、

    Ashwini