This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:PMBus 调试问题

Guru**** 2456490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059903/launchxl-f280025c-pmbus-debug-problem

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C

尊敬的专家

PMBus 堆栈使用 TI 官方源代码、通过 PMBus_over_i2c、主机可正常写入数据。

主机读取数据异常、数据无应答、将 SCL 线路下拉、导致总线忙、无法正常通信。

下面是测试报告,请提供一些建议,非常感谢!

e2e.ti.com/.../TMS320F280025C_2D00_pmbus_5F00_over_5F00_i2c_2D00_debug-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在问题中添加更多详细信息吗?

    您尝试运行哪个 PMBus 命令?  

    您是否使用两个 Launch-XL F280025C 电路板-一个用作主器件/控制器、另一个用作从器件/目标器件?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth

    PU:

    TMS320F280025C

     

    硬件平台:

           LAUNCHXL-F280025C

     

    软件代码:

           PMBus_over_i2c、TI 的官方演示源代码

    IDE 开发环境:

           Code Composer Studio 版本:11.0.0.00012

    编译器版本:

              TUE v21.6.0.LTS

    问题的详细说明:

              PMBus 堆栈使用 TI 官方源代码、通过 PMBus_over_i2c、主机可正常写入数据。

    主机读取数据异常、数据无应答、将 SCL 线路下拉、导致总线忙、无法正常通信。

    阅读数据 i2c 总线时序图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔  

    我们将深入研究并在几天内返回给您。

    将使用示例(28002x_PMBus_over_i2c_master)和(28002x_PMBus_over_i2c_slave)重现您看到的问题。

    如果您在特定 PMBus 命令中看到此问题、您能让它来吗?

    此致

    Siddharth