This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:清除 OST 以重新启动 ePWMx 输出

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060017/tms320f280025-q1-clearing-ost-to-re-start-epwmx-output

器件型号:TMS320F280025-Q1

各位专家:

根据 TRM、 必须通过写入 TZCLR[OST]位来手动清除单次触发条件。 如果需要 、应通过手动写入 TZOSTCLR 寄存器中的相应位来清除 TZOSTFLG 寄存器位。
1) 1)当发生跳闸且 ePWMx 输出设置为已配置状态时、 在清除 TZCLR[OST]后、ePWMx 输出是否会变为正常?
2) 2) 清除 TZOSTFLG 不会对重新启动 ePWMx 输出产生任何影响?

让我澄清清楚的条件。
感谢你的善意帮助。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、清除 OST 标志将重新启动 PWM 正常运行。
    如果 TRIP 输入仍然有效、则不会恢复正常运行- PWM 将重新进入 TRIP 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subrahmanya-san、

    非常感谢您的及时确认。

    此致、
    Hitoshi