This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CAN 外设分配给 CM

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1060188/tms320f28386d-can-peripheral-assignment-to-cm

器件型号:TMS320F28386D

您好!

在 TRM 中、有一些我不太理解的东西。

在 CPUSEL8中、可以将 CAN_A 和 CAN_B 外设分配给 CPU1或 CPU2。

但是、从高层架构图中可以看到、CM 还可以访问这些外设(我想在 CM 侧将其称为 DCAN)。

那么为什么 CPUSEL8中没有 CM 选项呢?

如何将 CAN_A 或 CAN_B 分配给 CM?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 C28 CPU 和 CM 之间共享的外设、我们有不同的配置寄存器、名为"PALLOCATE"。 请检查 具有 CAN 模块配置的 PALLOCATE0寄存器的位域。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、所以基本上只有在 PALLOCATE 配置被设定为 C28x 时才考虑 CPUSEL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、

    Vivek Singh