This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:将 SysConfig 与双核器件配合使用

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059628/tms320f28386s-using-sysconfig-with-dual-core-devices

器件型号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

 对于将 SysConfig 与具有双核的器件配合使用、是否有任何文档/指南?

Dose SysConfige 具有将引脚/外设分配给从核(M4)的设置?

此外、选择28386S 器件后、无法找到配置模拟输入的方法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在研究双核支持。

    最新版本的 SysConfig 仅支持 CPU1 (C28x)配置。

    对于模拟输入配置、请确保您使用的是 CCS11 + C2000WARE 4.0、并查看 F2838x 器件 driverlib 文件夹中的 ADC 示例。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这些示例展示了如何使用 SysConfige 配置 ADC。

    如何在 SysConfig 中将 GPIO 配置为模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些 GPIO? 该器件的模拟引脚上没有 GPIO。