This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059754/tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

我已为我的应用选择 TMS320F280025C (48引脚)器件。 我有 XDS510 USB JTAG 3V/5V。

是否可以使用此 JTAG 刷写器件?

2.如果是、请提及使用此 JTAG 刷写器件的最新版本的 CCS?

如果没有、请建议使用此 JTAG 闪存的 TMS320F (C2000)器件列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过 JTAG 刷写器件、但不支持 XDS510 USB。 您不能使用 XDS110或 XDS200、这两种仿真器都受支持吗?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您提供信息。 但我需要有关以下内容的更多信息...

    哪些器件可以与现有的 XDS510 USB 闪存在一起?

    如何查找/检查哪种 JTAG 适合哪种器件?

    在哪里可以找到有关根据给定器件选择 JTAG 的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您提供信息。 但我需要有关以下内容的更多信息...

    哪些器件可以与现有的 XDS510 USB 闪存在一起?

    如何查找/检查哪种 JTAG 适合哪种器件?

    在哪里可以找到有关根据给定器件选择 JTAG 的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有任何基于 C2000的微控制器器件支持 XDS510。 以下是 CCS 链接、其中包含更多详细信息和用户指南、您可以参考该链接:

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO?keyMatch=CODE%20COMPOSER%20STUDIO%20DOWNLOAD#sw-general-information

    此致、

    Nirav