This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为什么缺少用于 SDFM 的曼彻斯特解码?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059737/tms320f28388d-why-is-manchester-decoding-for-sdfm-missing

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我注意到 SDFM 模块的不同模式缺失。 特别是模式2 (曼彻斯特解码)。 为什么?

此致、
米拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米拉德、

    我们的大多数客户使用模式0、因为与模式1 / 2 / 3相比、它提供了最佳的抗噪性能。 模式1 / 3与模式0相比没有任何性能优势、模式2非常容易受到噪声的影响、因此我们决定不支持模式1 / 2 / 3

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!