This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:2837xS 的 ADC 采样精度调整

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059516/tms320f28374s-adc-sampling-accuracy-adjustment-of-2837xs

器件型号:TMS320F28374S

2837xS 的默认 ADC 软件演示为12位采样模式、现在需要16位单端采样、是否支持、软件和硬件参考设计演示可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件还支持16位差分模式。 目前没有明确的示例、但可以通过配置适当的模式和采集时间来轻松修改现有示例。 如果您在这方面遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢
    Vasudha