This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:USB 大容量存储设备

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058768/tms320f28386s-usb-mass-storage-device

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

有一个 USB 用作 SD 卡的大容量存储设备的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、  

    您可以参阅位于的 C2000Ware 中的"USB_EX7_host_msc"示例  \driverlib\f2838x\examples\C28x\USB 文件夹。  

    此示例 演示了如何从 USB 海量 存储类设备读取文件系统。 它使用 FatFs,一种 FAT 文件系统驱动程序。 它 通过 SCI 提供了一个简单的命令控制台、用于发出命令以查看 和导航海量存储器件上的文件系统。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我只连接了以下引脚、则该示例应该起作用:GPIO42 - USB_N、43 - USB_P、46 - USB_VUSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PC 无法识别设备、并在设备管理器上显示为未知 USB 设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在尝试连接哪个设备?  您可能必须为要连接的设备安装驱动程序。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 MSC USB 示例并将其连接到 PC PC、PC 无法识别设备?

    有大容量存储设备的示例?  

    建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否需要安装驱动程序。  您是否在控制卡上尝试此示例?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有相应的驱动程序、我在 SDK 位置文件夹中搜索它。

    我不知道它是什么控制卡、我想将它连接到 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里连接大容量存储设备? 您是否正在使用控制卡 TMDSCNCD28388D?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 USB 连接到 PC 的定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用此定制板连接到 CCS?  连接 USB 大容量存储设备时,它应枚举并标识该设备。  您连接的器件的 VID 和 PID 是什么?

    此致

    Siddharth