This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当通道在 ADC 差分模式下放电时?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059596/tms320f28388d-when-ch-is-discharged-in-adc-differential-mode

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

数据表(SPRSP14D–2019年5月–2021年2月修订版)在 7.11.2.3.8.5差分输入模型中进行了如下描述

------

用户应在 Ch. 这将需要
假设 Ch 能够启动 S+H 窗口、将其完全充电至 VREFHI 或完全放电至
VREFLO。 当 ADC 从奇数通道转换为偶数通道时、
Ch 上的实际初始电压将接近完全放电至 VREFLO。 以实现偶数
通道或奇到奇通道转换时、Ch 上的初始电压将接近先前转换的电压
通道。

------

然而、一对正(偶数)和负(奇数)通道在差分信号模式下被输入。

例如、以下情况在大写(偶数到偶数)

1) 1) ADCINA0+ADCINA1

2) 2) ADCINA2+ADCINA3

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    此注释似乎适用于单端模式操作。  我们将在数据表的下一个修订版中对此进行更正。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。 我希望下一个版本。

    此致、

    Hidehiko