你好
我不需要与 TMS320F2812的 EMU0/EMU1引脚相关的调试功能。
SPRS174V 第13-14页针对 EMU0和 EMU1引脚规定了以下特性:
注意:建议在该引脚上连接一个外部上拉电阻器。 该电阻器的值应基于适用于该设计的调试器 Pod 的驱动强度。 一个2.2k Ω 至4.7k Ω 的电阻器 kΩ kΩ 足够。
根据我在各种 e2e 论坛博文中看到的内容、添加这个外部上拉电阻器很重要、尤其是当 MCU 运行在一个嘈杂的环境中、在这个环境中、引脚上的噪声会导致线性行为。
我的 kΩ 是:kΩ 我不需要这些引脚、可以直接将这些引脚连接到 VDDIO、即无需通过一个2.2k Ω 至4.7k Ω 的电阻器吗?
提前感谢