This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:十六进制文件的格式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059505/tms320f28062-the-format-of-hex-file

器件型号:TMS320F28062

尊敬的团队:

编译器版本: TI V6.4.2

DSP/BIOS 版本: 5.42.1.09

我的客户对生成的 hex 文件开头的数据有一些疑问:

生成的十六进制文件前面有一个分段00和 FF?

(程序可以在刻录到芯片后运行)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制 输出仅包含由链接器创建的输入可执行文件中的初始化段。  该文件通常用作扩展名.out。  请查看链接器映射文件、查看十六进制输出中的第一个地址、即0x86C7。

    谢谢、此致、

    乔治