This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075-Q1:LAUNCHXL-F28379D 可用于 TMS320F28075 MCU 的软件开发

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059193/tms320f28075-q1-launchxl-f28379d-can-be-used-for-software-development-for-tms320f28075-mcu

器件型号:TMS320F28075-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075TMDSDOCK28379DLAUNCHXL-F28379D

我们计划使用 TMS320F28075 MCU、是否可以将 launchxl- F2379D/TMDSDOCK28379D 实验套件用于开发目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gargi、

    是的、这不是发展的问题。  如果您使用基于 F28075的示例、这些示例也将负责正确设置时钟。  如果您使用某些 F2837xD 示例来实现同类应用、您需要将器件的速度从200MHz 减至120MHz、以获得与 F28075上相同的最大时钟。  在功能上没有差异。

    第二个内核被保持在复位状态、直到主内核释放它。  由于任何 F28075示例都不会执行此操作(因为没有第二个内核)、因此看起来也是一样的。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们将使用单核 MCU、即 F28075。 您能否提供支持 F28075MCU 固件开发的 launchpad 和评估板详细信息? 如果您共享我的链接/文档(数据表)、这将很有帮助。 原理图等)、可帮助我快速了解评估板和 LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gargi、

    您可以在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO4lClk2JzgqYLOoLSm5Tg__FUz-xrs__LATEST 上找到 LAUNCHXL-F28379D 的原理图

    可在工具文件夹中找到入门指南: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D

    最棒的

    Matthew