This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 闪存编程器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059398/tms320f28388d-usb-flash-programmer

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

C2000Ware_4_00_00_00 为 f2837xD 提供了一个 USB 闪存编程器示例、该示例位于 \c2000\C2000Ware_4_00_00_00\utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer。

1.是否有任何针对 f2838xD 的 USB 闪存编程器示例介绍了 PC 上运行的闪存内核和实用程序?

2.如果没有 ,f2837xD 的 usb_flash_programr.exe 仍可用于 f2838xD?

有 一个有关 f2838xD 的闪存内核的示例、位于\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel\。 但我在用户指南中找不到任何有关它的规格 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面描述了使用 USB 闪存编程器的过程:

    1) 1)在 USB 引导模式下引导 F2837xD (请参阅 contents.txt、"启动 MCU")
    2) 2)将 USB 从主机 PC 连接到 F2837xD。
    3) 3)从主机命令行:
    usb_flash_programr.exe F2837xD_usb_flash_kernels_cpu01.dat blinky_cpu01.dat

    另一个问题是、如果我想同时对 CPU1和 CPU2进行编程、如何操作它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vesgine、

    没有针对 f2838x 的 USB 闪存编程器示例。 如果要使用 USB 闪存编程器,则必须编写 USB 内核代码。

    您提到的示例是串行闪存编程器,使用 SCI。 您必须在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer 处使用串行闪存编程器实用程序。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的回复。

    TI 将来是否会为 f2838xD 提供 USB 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vesgine、

    目前、您可以参考  F2837xD_USB_FLASH_kernels  示例代码、并为 F2838x 移植该代码。  

    我认为没有计划在即将发布的 C2000Ware 中为 F2838x 提供闪存内核。

    此致

    Siddharth