This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:从第2代移植到第3代

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058847/tms320f280049c-porting-from-2nd-to-3rd-gen

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8353DRV8320

大家好、  

我的客户正在使用 F280049C、并有以下问题:

我们从 TI 的 F280049C 示例(扭矩控制 Lab6)开始、我们修改了固件、使其能够在 DRV8353栅极驱动器上工作。

从今天上午开始、我们在电流控制(基本上就是扭矩控制)上遇到了问题。

 

ID 和 IQ 似乎存在一些问题。

我们不确定是在数据结构中将 idq 扫过、还是将 Clarke Park 变换链接到错误的电流。

另一种可能是转子位置计算不正确。

 

我们非常确信硬件连接正确(相电流测量连接到正确的 ADC、相电压和 VdcBus)。

我们可以看到测量的 ID 非常大、Iq 非常低:

 

因此、电流控制会尝试将 ID 设为零、并施加最大相电压以实现此目的、而相应地、我们会遇到栅极驱动器故障。

此外、我们还尝试限制电压以减小最大 ID 和 Iq、但仍然存在相同的问题、只是值较低。

电机正在生成扭矩、因此这非常令人困惑


请在此处提供一些指导吗?  

谢谢、此致、  

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以要求客户使用 lab03和 lab04来验证硬件是否正确连接、并按照实验指南使用数据记录或 PWMDAC 来检查电流和电压感应信号是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming。  

    客户同时解决了这个问题。  

    问题与硬件/固件组合有关。

    F280049C 的实验适用于另一个栅极驱动器 DRV8320开发板。 开发板具有不带内部运算放大器的 DRV8320、用于电流检测。 而 DRV8353RS 具有内部运算放大器。

    因此、由于运算放大器具有负反馈环路、电流会异相。

    因此、需要在电流读数上添加/删除零。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关知识。 我们希望关闭此主题、因为问题已解决。 如果还有任何疑问、敬请告知。