请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我使用的是 CCS 8.3 + SYS/BIOS 6.76。 我尝试让28335评估板的 LED 闪烁。
由于本论坛存在一些限制、我无法发布完整的软件包。 删除了一些文件(我认为这些文件不重要、但保留所有代码)。
我用裸机项目尝试了这种方法。 它按预期工作。
2.我尝试使用 SYS/BIOS,应用程序本身似乎运行正常(通过定期输出到 CCS 控制台任务运行...),但 LED 状态保持不变。
那么、您能不能帮助我检查 SYS/BIOS 实现中的错误位置吗? 具体的配置可能与您的配置不同、因此请在必要时进行更新。
非常感谢。