This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:除技术参考手册外、还提供详细的手册来了解 TMS320F280049C

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059060/tms320f280049c-detailed-manual-to-learn-about-tms320f280049c-apart-from-the-technical-reference-manual

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用 TMS320F280049C、我正在寻找随套件提供的学习材料(模块)。 到目前为止、我只有技术参考手册来了解控制器。 除了在网站上提供的 TRM 之外、是否有任何详细的材料可供学习?

我正在搜索详细的研究材料以了解 TMS320F280049C。 我已经下载了技术参考手册、数据表和原理图。 但我正在寻找更详细的手册来了解 TMS320F280049C。

我发送了一个图像、显示了我要查找的教程类型。 在这里、单独的模块单独解释控制器的特定部分。 目前为止、我找不到适用于 TMS320F280049C 的类似材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivangni、

    感谢您的联系。  TRM 提供了 F280049中可用模块的所有技术细节。  这些模块在 C2000系列器件中相对常见。  您是否访问过第10.3节(工具和软件)和10.4节(文档支持)中的链接?  有一些特定于 F280049的文档和培训材料。  另请访问 C2000 Academy。  此站点包含有关 C2000中提供的不同模块的示例和图示。  这些模块是通用模块、但适用于 C2000系列中的器件、包括 F280049器件。

    最后、我建议您下载 C2000Ware (C2000 Academy 中也提供了链接)并开始使用示例代码。  F280049有具体示例。  了解 F280049模块功能的最佳方法是在 C2000Ware 中尝试各种示例。

    此致、

    Joseph