This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:命令行工具中的警告和错误

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058798/tms320f28374s-warnings-and-errors-in-command-line-tool

器件型号:TMS320F28374S

您好!

请告诉我命令行工具中以下两个警告和错误的含义以及对策。

--------------------------------------------------------------------

[警告]
C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。
这些区域实际上不会写入目标。
检查链接器配置和/或存储器映射。

[错误]
C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:内存映射阻止读取0x00D00@程序

--------------------------------------------------------------------

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来代码是编译的、并链接到对此器件无效的存储器区域。 这就是警告所说的内容、因此看起来像是代码验证失败。 请确保在编译时 使用与  加载代码的器件匹配的正确器件链接器命令文件。

    谢谢、

    Ashwini