This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:程序错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1058764/tms320f28069-program-error

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

客户遇到有关此 IC 的错误、请参阅下面的详细信息。

"我正在使用\ TMS320F28069和德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针 ,但我在使用连接到 USB 的 PC (如 Launch Pad)对其进行编程时遇到了问题。

在此之前、我已经使用新代码进行了编程  、在该代码中、我对 SCIA 和 SCIAB 进行了新的初始化。  也许我在代码中犯了一些错误、但结果是、现在我不能指责器件。  

我无法对其进行编程。  我尝试使用 UNiflash、无法擦除闪存并使用 loadprogram 对器件进行编程。  

当我尝试擦除闪存(只有扇区 A)时,消息是:

[1/12/2021 14:46:33] [错误] C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消

当我尝试加载程序时,消息是:

[1/12/2021 14:47:02] [错误] C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
[1/12/2021 14:47:02] [错误] C28xx:文件加载器:存储器写入失败:未知错误
 
 
我无法在微控制器内加载程序。   
以下是 CCS 发出的消息:
C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx:GEL:Ex 时出错
"
提前感谢您。
 
此致、
梅纳德