Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
客户遇到有关此 IC 的错误、请参阅下面的详细信息。
"我正在使用\ TMS320F28069和德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针 ,但我在使用连接到 USB 的 PC (如 Launch Pad)对其进行编程时遇到了问题。
在此之前、我已经使用新代码进行了编程 、在该代码中、我对 SCIA 和 SCIAB 进行了新的初始化。 也许我在代码中犯了一些错误、但结果是、现在我不能指责器件。
我无法对其进行编程。 我尝试使用 UNiflash、无法擦除闪存并使用 loadprogram 对器件进行编程。
当我尝试擦除闪存(只有扇区 A)时,消息是:
[1/12/2021 14:46:33] [错误] C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消
当我尝试加载程序时,消息是:
C28xx:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx:GEL:Ex 时出错
梅纳德