This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:TMDSEMU110-U 与 F28335兼容?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132784/tms320f28335-q1-tmdsemu110-u-compatible-with-f28335

器件型号:TMS320F28335-Q1

团队、

您能否确认 XDS110-U 可与 F2833x 系列配合使用?

我要求的是、较旧的 F28xxx MCU 未列在兼容设备列表中:
https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U#supported-products
F28076中列出的最早的 F28xxx。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="4466" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1132784/TMS320F28335-Q1-tmdsemu110-u-compatible -with -F28335"]是否可以确认 XDS110-U 可以与 F2833x/quoter 系列一起使用?]

    是的、XDS110可与 F2833x 系列器件配合使用。

    此致、

    Marlyn