This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:控制卡的物理布局

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132709/tmdscncd28379d-physical-layout-of-the-control-card

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335C2000WARE

我计划使用连接器 J9 (60引脚 HIROSE 连接器)与一些 PLD 进行连接。  我要获取控制卡的物理尺寸

显示了安装孔(一个靠近 PCB 中心)、边缘连接器位置和 J9、以便我可以布局主板

并为 J9连接一个插接连接器。  PLDO 需要一些地址和数据总线信号。

我还将把 SPI 信号输出到 EtherCAT ESC IC。  

我这样做的原因是、我们使用的是不再可用的 Spectrum Digital eZdsp TMS320F28335卡

因此、我计划将 F28379D 控制卡与新的适配卡配合使用、以替换 Spectrum Digital PCB。  

我有很多用于 F28335 DSP 的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    安装在路径 C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx\boards 中时、C2000Ware 中提供了所有器件的控制卡和 Launchpad 的设计文件。

    控制卡进入基板(此处是链接: MDSHSECDOCK 集线站基板)、通过 HSEC 连接器为控制卡提供5V 电源。 此设计文件包含您所需的包容式 J9连接器。  

    最棒的  

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。  我已经查看 了所有图层和装配图的.po 文件(将其转换为 PDF)、但没有看到任何具有尺寸的电路板物理布局。  例如、电路板的高度/宽度、安装孔的位置以及某些连接器的引脚1的位置。  我的问题是、我可以将.po 文件转换为 PDF、但没有 TI 当前使用的 PCB 布局软件、因此我无法打开电路板设计文件并自行确定。  通过 TI 使用的设计软件? Altium?  我们使用了我们多年前购买的旧 Protel Design Explorer 99se。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Altium 可能会有所帮助。 您可以从 C2000器件导入光绘文件以查看 PCB 布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说我可以在 CCS 中打开扩展名为.po 或.PCB 的文件吗?  需要采取哪些步骤?

    我可以使用我下载的名为 Gerber2pdf.exe 的查看器打开.pho 文件、其中一个工程图提供了 PCB 的整体尺寸、但没有太多其他内容。

    我预计本周的评估板将进行测量、以便制作匹配的 PCB (我不担心边缘连接器只是 J9的安装孔和位置、从而可以访问地址/数据总线引脚)。

    因此、我要说这个问题已解决。

    谢谢 Uttam