This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28232:使用 C2000稳压器的转换器和逆变器设计查询

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28232, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132873/tms320f28232-queries-in-converter-and-inverter-design-using-c2000-reg

器件型号:TMS320F28232
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007

您好!
在我们自己的设计中、逆变器部分和转换器部分中、我们几乎没有什么疑问。

一 逆变器部分:

我正在使用控制器 TMS320F28232为单相逆变器230VAC、50Hz 编写代码。 我的开关频率为20kHz、因此样本数为每周期400个样本。

我有用于生成 SPWM 的全周期正弦波参考查找表。 我能够在空载条件下从780Vdc (常量)生成230VAC 的纯正弦波输出。

但是在负载条件下、对于230VAC 的 O/p 电压、O/p 波形(正半波和负半波)存在失真
1.在1kVA 负载下、峰值附近的输出正弦波形失真
2.在3kVA 负载下、在输出正弦波中、切割的位置较低(不接近峰值)
3.在5kVA 中,负载失真出现在输出正弦波形的中间,依此类推

此外、我尝试增大负载、然后在过零附近观察到失真削减

(注意:输入780Vdc 在所有负载条件下都是恒定的,我使用 PI 控制器来维持230VAC 的输出电压)

我已经做了一些研究、了解到由于 THD 的原因、可能会发生这种情况、因此我已经检查了不同负载条件下的输出电压 THD

是否有任何方法/库可以降低 THD (或)以使正弦波在负载条件下纯净?

请查找随附的文件、了解在不同负载下捕获的输出波形和详细信息

二 转换器部分:

我正在使用控制器 TMS320F28232为单相230VAC、50Hz 至780Vdc 输入的单相 APFC 升压转换器编写代码。 我的开关频率为20kHz。

现在、我能够在所有负载条件下获得780Vdc 的稳定输出电压恒定。 PI 控制器来维持电压。 但即使在电阻负载中、PF 也不是单位。

1.我是否应该使用任何电流控制方法来控制功率因数?
2.是否有任何参考代码/设计/库示例来实现电流控制逻辑?

e2e.ti.com/.../TI-Query.pdf