This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:针对 F2806的 Instaspin 原始实验代码

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132384/tms320f28062f-instaspin-original-lab-code-for-f2806

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我继承了一个来自过去团队的项目,发现在尝试按照“InstaSPIN 项目和实验室用户指南”中的实验进行操作时,已编辑了基本代码
适用于 F2802xF、F2805xF、F2805xM、F2806xF、F2806xM 的 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION v1.0.14。

尽量浏览 Web 以查找未成功的原始实验代码。 上面的 pdf 中包含了比我在本地拥有的更多实验的说明(请参阅显示我的 CCS 视图的第一张附图)。 我不确定我使用的是旧版本是否不再可用、或者还没有找到源代码。 是否有人知道我可以在哪里下载原始实验代码?




谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      以下链接  http://www.ti.com/tool/motorware 下载并安装 motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Yanming! 这就是我要找的。 我在该页面上看不到实验文档? 我的文档是2016年发布的、因此、如果可能的话、我希望获得最新版本的 InstaSPIN 项目和实验室用户指南、您知道我在哪里可以找到它吗? 我想它会在同一页上。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在下面的文件夹中找到实验用户指南(instaspin_labs.pdf)安装此软件后、默认情况下、请按照指南运行相关的实验项目。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs