This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:高分辨率 PWM 问题

Guru**** 2902420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132051/tms320f280025-high-resolution-pwm-questions

器件型号:TMS320F280025

您好、C2000专家、

在数据表中、14个 ePWM 通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)的8个通道。

1.您能不能帮助我了解  F280025内哪些确切的8个具有高分辨率功能的 PWM 通道?

例如、如果使用 EPWM1A/EPWM1B、EPWM2A/EPWM2B 作为高分辨率、并且 EPWMxA 和 EPWMxB 是互补的、应该具有死区时间、下面显示了详细的 PWM 请求波形、您能否确认是否可行? 如果有一些示例代码可以实现此功能、这将是完美的。 谢谢。。。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="290257" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1132051/tms320f280025-high-resolution pwm-questions]1. 您能不能帮助我了解  F280025内哪些确切的8个具有高分辨率功能的 PWM 通道?

    ePWM 1-4有 HRPWM、每个都有两个通道 A/B

    [引用 userid="290257" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1132051/tms320f280025-high-resolution pwm-questions"]2. 例如、如果使用 EPWM1A/EPWM1B、EPWM2A/EPWM2B 作为高分辨率、并且 EPWMxA 和 EPWMxB 是互补的、应该具有死区时间、下面显示了详细的 PWM 请求波形、您能否确认是否可能? 如果有一些示例代码可以实现此功能、这将是完美的。 谢谢...[/引述]

    是的、这应该是可能的。 对于 HR 死区、您必须在向上/向下计数模式下使用计数器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="280106" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1132051/tms320f280025-high-resolution pwm-questions/4200696#4200696]"是的。 对于 HR 死区、您必须在向上/向下计数模式下使用计数器。  [/报价]

    您能帮我了解原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 MCU 设计中、高分辨率死区仅在 CTR 模式=上-下模式下可用。 因此、不要选择向上计数模式或向下计数模式。

    NIMA