This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:TIDM-1001 PWR050 SCH

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, TIDA-00381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131737/tidm-1001-tidm-1001-pwr050-sch

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件: TIDA-00381

您好、TI 专家

我在 TIDM-1001套件中找不到 PWR050的详细 SCH。请帮我向我发送 PWR050的详细 SCH、描述为 UCC28600EVM-400V-12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、主题专家将于明天回复您。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在下面的链接中找到原理图。

    https://ti.com/litv/zip/slur924

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能帮您找到此演示的应用手册吗?

    400V 监控器采样电路 PIN6电压增益与400V 输入之间的关系是什么? 如何计算增益?

    在 SCH、400V=1.5V、300V=? 和200V=?,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我找不到任何应用手册。 您可能需要查看组件数据表并进行电路分析、以确定其是否适用于所述的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我很困惑哪一个是正确的增益。出于 TIDM-1001 PWR 050 SCH 中的原因、写入400V=1.5V、而在另一个使用 相同 PWR050SCH 的应用中、写入400V=1.96v.SO 请帮助我确保 PWR 050 VIN MON 的正确增益。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否存在任何硬件 差异、但我建议您参考哪种参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM-1001和 TIDA-00381使用相同的 PWR050、但写入不同的 Vin MON 增益

    您能否帮助其他 更高级的 TI 专家回答此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 TIDM-1001或 TIDA-00381硬件来执行一些测试/测量? 如果是、您能否测量引脚电压电平?

    我无法将任务分配给其他人、但您可以尝试在 TIDA-00381而不是 TIDM-1001下发布您的问题、以查看其是否有用。