This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:闪存 API 警告#10068-D "无匹配段"

Guru**** 2530180 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132796/launchxl-f28379d-flash-api-warning-10068-d-no-matchng-section

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我将此处的示例工程: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming\cpu01复制到新的工作区。 为此、我将示例工程导入到了工作区中、但其中包含所有链接的文件。 由于我想在不更改原稿的情况下修改源文件、因此我使用"解析和导出链接资源"选项导出了项目。 将导出的项目导入到我的工作区后、我 包括了一些缺少的库和源文件。

但是、现在我看到 屏幕截图中显示的奇怪警告。 编译的原始示例工程没有任何问题。 我不知道我为什么不这么做。

谢谢、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我通过将 F021_API_F2837xD_FPU32.lib 复制为链接文件来解决我自己的问题。