主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDM-DC-DC-BUCK、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
您好!
SFRA 函数的定义位于何处、例如 SFRA_F32_INject 函数?
所有这些函数都只能在 具有 extern 的 sfra_f32.h 文件中调用。 当我使用这些函数构建 main.c 文件时、没有错误、但是、对我尝试调制的占空比没有影响。
我已经按照 SFRA 库用户指南编写和编辑 main.c 文件并编辑项目属性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SFRA 函数的定义位于何处、例如 SFRA_F32_INject 函数?
所有这些函数都只能在 具有 extern 的 sfra_f32.h 文件中调用。 当我使用这些函数构建 main.c 文件时、没有错误、但是、对我尝试调制的占空比没有影响。
我已经按照 SFRA 库用户指南编写和编辑 main.c 文件并编辑项目属性。
Ratul、
请注意 、函数在库对象中被引用、源代码不是共享的。 您能否提供有关您尝试对库执行的操作的更多详细信息? 如果您对周期和内存使用感兴趣、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a 上用户指南中的第3章
此致、
Ozino
您好、Ozino、
我是否应该遵循您建议的文档或以下文档?
以下是较新版本。
关于我的项目:
我有预先存在的代码、成功控制了类似降压转换器。 我有一个运行频率为300kHz 的 ISR、用于感应和控制输出电压。
我想通过 PWM 信号注入频率并测量开环响应。