This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SFRA 库函数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-DC-DC-BUCK, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1132197/tms320f28379d-sfra-library-functions

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-DC-DC-BUCKC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

您好!

SFRA 函数的定义位于何处、例如 SFRA_F32_INject 函数?

所有这些函数都只能在 具有 extern 的 sfra_f32.h 文件中调用。 当我使用这些函数构建 main.c 文件时、没有错误、但是、对我尝试调制的占空比没有影响。

我已经按照 SFRA 库用户指南编写和编辑 main.c 文件并编辑项目属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratul、

    请注意 、函数在库对象中被引用、源代码不是共享的。 您能否提供有关您尝试对库执行的操作的更多详细信息? 如果您对周期和内存使用感兴趣、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a 上用户指南中的第3章

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    我是否应该遵循您建议的文档或以下文档?

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruik4a/spruik4a.pdf?ts=1662452831918&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    以下是较新版本。

    关于我的项目:

    我有预先存在的代码、成功控制了类似降压转换器。 我有一个运行频率为300kHz 的 ISR、用于感应和控制输出电压。

    我想通过 PWM 信号注入频率并测量开环响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratul、

    是的、您可以利用较新的文档了解 SFRA 的详细信息。 我建议查看 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中提供的 TIDM-DC-DC-BUCK 解决方案。 您应该找到执行 SFRA 注入的代码。 您应该能够为您的应用执行类似的操作。

    此致、

    Ozino