This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与 Tkl105的可移植性(来自 DP83822)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063565/tms320f28388d-conmpatibility-with-tkl105-from-dp83822

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TLK105TLK106

你好。

令人遗憾的是、直到2023年末、DP83822还没有库存(疯了)。

因此、我们尝试寻找替代方案、并找到了一些 TKL106 器件。 我们知道参考设计中的 DP83822是本 TLK105系列的超集。

我的问题是:现在可以将 CM 库与 TKL106器件一起使用吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、DP83822 是 TLK105、TLK106的兼容引脚对引脚替代品。 请参阅以下文档  https://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf

    您能否澄清有关 CM Library 的问题? CM 库用于在 CM 内核上运行、Ehternet PHY 是外部的。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddaharth。

    我们想知道从 CM 内核到以太网 PHY 发送了哪些命令、以检查 TLK106与 DP83822参考设计的兼容性(在 FW 级别)。

    F28388D 器件支持哪些以太网 PHY 收发器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将进行检查、并返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 有新消息吗?