This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:(紧急)使用 C2000-GANG 对 TMS320F28033 IC 的8个 PCBA 进行编程时发生错误306

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065009/c2000-gang-urgent-error-306-occurred-when-using-c2000-gang-to-programing-8pcs-pcba-with-tms320f28033-ic

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28033

具有 IC TMS320F28033的8个 PCBA 由12VDC 供电、然后使用 C2000-GANG 对其进行同时编程、发生错误306、您可以在机柜图片中找到更多信息。

      

紧急、期待您的早期回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我让 Elprotronic 来看看这个。

    由于假日季的原因,他们可能在1月4日之前不会回复。  请届时回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.   编程器的 LCD 上显示了以下信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liping、

    感谢您提供信息。

    此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liping、

    我今天提醒 Elprotronic。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我今天与他们交谈。   他们说他们今天联系了您-您是否收到了他们的任何电子邮件?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liping、

    我可以关闭此帖子吗? 您是否获得了 Elprotronic 的支持?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liping、

    我正在关闭此帖子、因为我没有听到您的声音。

    谢谢、此致、

    Vamsi