大家好、我将 Simulink 和 F28335实验套件用于 PWM。 我使用了一个非常简单的脉冲块 、然后将其下载到实验套件中、它工作正常。
但是、当我将 svpwm 操作与许多块一起使用时、
"C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2021A/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c28335.cmd"、第39行:错误:
程序不能放入可用的存储器中、或者该段包含调用
需要无法为此段生成的 trampoline 的站点。
".ebss"大小段的对齐/分块运行放置失败
0x24e10第1页。 可用存储器范围:
RAMLDATA 大小:0x4000未使用:0x4000最大孔:0x4000
错误:链接过程中遇到错误;
"./SVPWM_Simulink_talo_z_source_v2_F28335.out"未构建
>>编译失败
Gmake:***[./SVPWM_Simulink_准 离子_z_source_v2_F28335.out]错误1
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SVPWM_Simulink__tase_v2_F28335_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2
make 命令返回错误2
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SVPWM_Simulink__tase_v2_F28335_ERT_RTW>退出/B 1.
### SVPWM_Simulink_准_z_source_v2_F28335的构建过程因错误而中止。
在链接过程中、我遇到错误
如果您能在这里为我提供帮助、我将不胜感激。 (我在论坛中搜索、不确定我可以做什么或怎么做、我无法打开 processors.wiki.ti.com 网站)
提前感谢!