This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:闪存编程期间的高故障率

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065255/tms320f280023-high-failure-rate-in-programming-during-flash-program

器件型号:TMS320F280023

我一直在使用 SRAM 存储代码、但它一直运行良好。 现在、随着我信心十足、代码也越来越大。 我决定改用闪存。

我在尝试闪存时遇到以下错误。 请注意、它在20次中的1次有效。

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.3.0.00058)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00136@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0012C@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区1时出错。 FMSTAT 值= 0。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

我已将引导引脚 GPIO24和 GPIO32拉为高电平。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    您可以尝试等待引导模式吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我遇到相同的错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    1.请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0 。  如果没有帮助、我会将此帖子分配给我们的仿真专家。

    2.您是否能够在该器件上对闪存进行至少一次编程?   

    3.当您看到此故障时,您能否检查 XRSn 上是否有切换?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 VCC 在闪烁时降至2.7V 以下。 我更正了该问题、我的问题得到了解决。

    此致、