This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:将闪存编程解锁后失败。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061762/tms320f28379s-flash-programming-fail-after-unlocking-it

器件型号:TMS320F28379S

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户使用 TI F28379S Launchpad。

他使用了一个密码、然后使用 CCS 闪存插件上的密码将其解锁。

似乎他已在  CCS 闪存插件上成功解锁了它。

然后、他可以在  CCS 闪存插件上成功擦除闪存。

但是、当他尝试使用自己的代码或 TI 示例代码对其进行编程时、它失败了。

错误信息如下所示。

我们很困惑为什么可以擦除闪存、但闪存验证仍然有问题。

请您给我们一些意见、说明如何解决这个问题?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    用户是否擦除了所有扇区?  或者用户是否在插件 GUI 中选择了要擦除的特定扇区?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi

    我确认了使用闪存插件中的全部擦除来擦除所有闪存扇区。  

    我还确认解锁成功、因为来自观察/寄存器的不安全位为高电平。  
    如果您有任何其他意见、请告诉我。  

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    1) 1)您能否在内存窗口中共享故障地址的快照?

    2) 2)是否可以启用详细输出模式(插件 GUI 底部)并在此处发布控制台输出?

    谢谢、此致、  
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您是否需要有关此帖子的进一步帮助?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我们现在可以关闭此帖子、因为用户决定使用另一个 EVM 来继续除此器件之外的其他工作。

    如果将来需要的话、比如说、他稍后将再次测试 CSM、并且在重新编程时也会出现类似的问题、我们将发布一个新的帖子。

    谢谢你。

    韦恩