Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
正在使用串行闪存编程器更新闪存。
CPU2和 CM 应用程序代码容量较小、因此可以正常写入。
但是、CPU1有大量应用程序代码、因此会发生错误。
是否有对策?
以下是错误内容。
------
>位速率/ s 传输为:7090.466797成功的命令错误
>状态:program_error error address:0x91ffe Flash API Error:
>数据缓冲区长度不正确请参考闪存 API
>有关错误的进一步说明的文档。
> FMSTAT 寄存器内容:00
>
>要执行什么操作?
>1-DFU CPU1
>2-DFU CPU2
------

谢谢、